请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 你好。 TI 团队。
我们正在使用 CC2564进行开发。 需要使用 A2DP 进行音频处理。 AUDDemo 示例使用 IRQ 方法进行配置。 但这太重(CPU 开销)。
您是否有 DMA 方法的 A2DP 示例?
谢谢、此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Downey、
[引述 user="Downey Kim"]您是否让我知道如何结合 BLE HOGP 和 BLE SPP+A2DP+HFP。
这将需要为每个配置文件的单独示例应用组合应用级代码(例如、SPPDemo.c 用于 SPP、HOGPDemo.c 用于 HOGP 服务等)。
首先、我建议您浏览所需配置文件的每个示例应用、并充分了解如何实现每个配置文件。 通常、您将看到每个配置文件都具有特定于配置文件和角色的初始化/设置和回调(例如、服务器 v/s 客户端用于 SPP、AG v/s HF 用于 HFP 等)。 将所有这些配置文件合并到一个应用程序中需要将示例应用程序的所有配置文件特定代码合并到一个应用程序中。 或者、您也可以利用我们的第三方合作伙伴之一进行开发。
此致、
Vihang