This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:ADC 复位故障

Guru**** 1859110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, ADS7924
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/739836/cc2640-adc-reset-failure

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: ADS7924

我使用的是通过 I2C 总线与 ADS1769连接的 cc2640。 当我执行 ADC 复位时、通过将0xAA 写入复位寄存器(0x16)、I2C 传输失败(由于 I2C 总线忙错误)。 当在 ADC 复位前后添加1秒延迟时、它就会工作。

请注意:ADC 复位前 I2C 传输正常。

我们目前使用以下工具和 API 版本:

  • simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33
  • IAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,

    您是否可以首先升级到最新的 SDK (v2.30)该 SDK 中的 I2C 驱动程序可能存在一些已在以后的 SDK 中修复的错误。
    请升级并重新测试。

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:我们使用的是 ADS7924、而不是 ADS1769。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,

    这个问题是否已解决。 您能告诉我您是如何解决的。