This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:在将音频流式传输到耳机时、如何提高 CC2564传输功率级别?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/740339/cc2564-how-can-we-increase-the-cc2564-transmit-power-level-when-streaming-audio-to-headset

器件型号:CC2564

我们正在尝试提高传输功率、同时将音频流式传输到耳机。

使用 A3DPDemo_SRC.c 示例应用作为参考。

目前、当我们使用 HCI_READ_Transmit _Power_Level 函数读回当前发射功率级别时、我们得到的值最多为12dB。

是否有办法增加这一数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TX 功率不能设置为大于12dBm

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。