请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 工具/软件:Linux
您好!
我想使用模块的辅助 A2DP 模式通过 PCM 通道发送音频(对吗?)
我按照以下步骤操作 :http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Service_Pack_User 、使用 AVPR addon 生成 BTS 文件 、结果如下:
/usr/bin/hciattach -t 90 /dev/ttySC1德克萨斯州115200
找到了德州仪器的芯片!
固件文件:/lib/firmware/ti-connectivity/TIInit_6.12.26.bts
已加载 BTS 脚本版本1
TExaS:将波特率更改为115200、将流控制更改为1
不能初始化设备 hci0:设备或资源忙(16)不能初始化设备:设备或资源忙
有什么想法吗?
谢谢!