请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件: CC2650
您好!
目前、CC2650MODA 作为整个模块提供、可直接用于您的应用。 根据我的理解、CC2652 (目前处于预发布状态)将替代 CC2650。 我从前面的论坛帖子中知道、CC2650和 CC2652是引脚兼容的。 但是、是否有发布 CC2652 (或 CC1352)认证模块的计划。
或者、对于我的应用、我需要一个无线处理器来接受主处理器发出的命令并使用 SPI 控制电机驱动器。 它还需要从霍尔效应传感器捕获计数、并需要传输回中央 CPU。 对于这种应用、哪种无线处理器模块是理想的?
谢谢、
Swapnil