This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2564:如何取消蓝牙的配对密钥

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/737141/compiler-cc2564-how-to-cancel-the-pairing-key-of-bluetooth

器件型号:CC2564

工具/软件:TI C/C++编译器

您好:

  我使用 CC2564B 的 TI SPPdemo,现在我需要手机来搜索蓝牙信号、单击 SPPDEMO 信号可以直接连接、请勿使用密钥配对此链接、我应该修改演示程序这些语句?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谦逊 不清楚您要做什么。 您是否打算像"只工作"简单安全配对一样使用? 如果是、请将"ChangeSimplePairingParamters"更改为"无键盘、无显示屏"。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我的问题已通过将蓝牙配对设置为 SSP 来解决、以便您可以在没有 PIN 码的情况下直接连接。 感谢你的帮助。
    具体操作是使用控制台发送"SetPairabilityMode 2"。