请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:TI-RTOS
你好。 我不熟悉此论坛、因此如果我发布错误、请更正我。
对于我的团队和我当前正在处理的项目、我们将使用2个集成了其他组件(包括和音频编解码器)的 CC2650MODA 模块、以便能够通过蓝牙将音频从具有 CC2650MODA 的器件传输到具有 CC2650MODA 的另一个器件。 每个器件都需要充当发送器和接收器。 我目前有2个 CC2650 Booster Pack、我们一直使用它们来开发代码的其他组件。 是否有人有将音频从一个 CC2650传输到另一个 CC2650的经验、并能帮助我们指明正确的方向? 我们目前正在使用 Code Composer 实施 TI RTOS。 如果有任何帮助,将不胜感激。