This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:将 CAN 连接到 LAUNCHXL-CC2640R2

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/733189/launchxl-cc2640r2-connecting-can-to-launchxl-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:TM4C1290NCPDT

我们尝试将 CAN 收发器芯片连接到 LAUNCHXL-CC2640R2板上的 TM4C1290NCPDT MCU。  CAN0的第一组引脚用于与 CC2640R2进行串行通信、因此必须使用 CAN1引脚。

根据 TM4C1290NCPDT 数据表第1386页的说明、有一个 USB 模式、可以将引脚96用作 GPIO。   

该注释显示:“当在 OTG 模式下使用时,USB0VBUS 和 USB0ID 不需要任何配置,因为它们是 USB 控制器的专用引脚,并且直接连接到 USB 连接器的 VBUS 和 ID 信号。  如果 USB 控制器用作专用主机或设备、USB 通用控制和状态(USBGPCS)寄存器的 DEVMOD 域可用于将 USB0VBUS 和/或 USB0ID 输入内部连接到固定电平、释放 PB0和 PB1管脚供 GPIO 使用。  请注意、PB1 (USB0VBUS)是一个可承受5V 电压的信号。  为了使自供电设备正常运行、仍必须对 VBUS 值进行监控、以确保主机移除 VBUS 时、自供电设备会禁用 D+/D-上拉电阻器。  此功能可通过将标准 GPIO 连接到 VBUS 来实现。  

USB PHY 的端接电阻器已在内部添加、因此无需外部电阻器。  对于一个器件,D+上有一个1.5k Ω 的上拉电阻,而对于主机,D+和 D-上都有15k Ω 的下拉电阻。”

 后一部分监测 VBUS 值、似乎由引脚1 PD0/AIN15完成、使用电阻器 R22和 R24作为分压器。  

 LAUNCHXL-CC2640R2上的 USB 在什么模式下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在调查此事、并努力将您的请求发送给合适的团队。 我们会及时回复您。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    USB 配置为设备。 但是、由于此勘误 表 www.ti.com/.../spmz850g.pdf、您可能无法实现您想要实现的目标。 请查看、如果您有其他问题、请在 TM4C 论坛 e2e.ti.com/.../908上发帖。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明一下勘误表中的哪些内容可能无法做到这一点?