This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:输入电压

Guru**** 1081280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/642766/launchxl-cc2650-input-voltage

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、

我希望这个问题的子论坛"蓝牙 LE "不会完全错误。

我想将一个带有传感器的小电路板与 Launchpad cc2650配合使用。

 

遗憾的是、我的传感器板需要具有~6或7V 直流电的电源。 我希望 两个板都只使用一个电源适配器。

因此,我的问题是:

是否可以使用5V 以上的电源运行 Launchpadxl cc2650 (甚至可能是~7V DC)?  

感谢您的帮助!