This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564MODN: HCITester :无法将 HCI-脚本转换为 BTS 文件

Guru**** 2582155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/642214/linux-cc2564modn-hcitester-failed-to-convert-hci-script-to-bts-file

器件型号:CC2564MODN

工具/软件:Linux

你好

我获取了 TIIIInit_6.7.16.bts 文件、并在 HCITester 中对其进行了细微修改。 我刚才评论了顶部的三条线、在这里它设置了 UART 波特率。

当我尝试保存修改后的文件时、我会看到一个对话框、显示"Failed to converted HCI-Script to BTS file"。

这是什么意思? 我如何解决这个问题?

谢谢你。

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    是否已确保通过相应的.xml 文件加载命令库?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    加载 XML 文件将其修复。

    遗憾的是、对话框没有更有用的消息。 也许这是一个改进的机会...