This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 可实现的最大覆盖范围是多少?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/642120/cc2650moda-what-is-the-maximum-range-that-can-be-achieved-with-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

在传输35kbps 数据时、CC2650MODA 和 CC2650LaunchXL 可以实现的最大传输距离是多少?

谢谢、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、

    这取决于许多因素。 固定在论坛顶部的是一个范围计算器、您可以使用它来估算范围。 此外、我建议您只需获取几个套件、然后在您的应用所使用的环境中试用。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的回复。 我忘记了。 Android 和 CC2650的覆盖范围是多少?

    谢谢、

    Bharath