This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:CC2560无线电测试模式 für 日本认证

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/692857/cc2560-cc2560-radio-test-modes-fur-japan-certification

器件型号:CC2560

您好!

我们拥有完全通过 CE 和 FCC 认证的无线 BT 麦克风、该麦克风基于 TI CC2560
对于日本认证、需要将器件转换为特殊模式、例如、

跳频关闭

调制开/关

仅接收模式

我们无法找到直接操作对讲机所需的文档。 此外、在测试期间、我们没有连接 DUT 的有线接口。

因此、我们必须在特殊认证固件中将此测试模式集成到我们的产品中、并逐步完成特殊程序。

是否有人可以指导我们记录如何操作对讲机的命令?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mat、

    您是否查看了以下 wiki 页面? 如果您需要更多信息、请咨询。

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Testing_Guide

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mat、

    我假设您能够解决您的问题并在日本进行测试? 我现在要关闭这个胎面。 如果您仍需要支持、请随时再次打开。

    谢谢、
    Riz