This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:将 CC2650MODA 用作单芯片无线 MCU

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/690685/boostxl-cc2650ma-using-cc2650moda-as-a-single-chip-wireless-mcu

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
主题中讨论的其他器件:CC2650MODACC2650CC2640R2F

您好!

开始使用 CC2650MODA 作为单芯片 BLE 解决方案时、我需要帮助。 我已阅读 swra534a.pdf 文档并修改 了 CC2650_LAUNCHXL.c 和 CC2650_LAUNCHXL.h 文件。 我找不到 适用于 CC2650MODA 的 Project Zero。 要使 CC2640R2 Project Zero 与 CC2650MODA 配合使用、我需要做什么?

谢谢、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、

    您可以从"Examples"下的 BLE Stack v2.2.2中的示例开始。
    www.ti.com/.../BLE-STACK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    您能不能就为什么这个答案不足以满足您的要求提供任何后续信息? 我不建议将 CC2640R2F 项目0移植到您的 CC2650MODA。 我始终建议最好从我向您指出的示例开始。 我们在 CC2650中提供的各种电路板类型/EVM 下方有许多示例、例如 BoosterPack (上面有 MODA)、EM、Launchpad、远程控制(RC)和 SensorTag 套件(STK)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Evan。 我错误地单击了错误的按钮。
    谢谢、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、

    不用担心! 我只是想确保我向您指出了正确的方向!