This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:Modbus RTU 库 CC2650

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/688910/launchxl-cc2650-modbus-rtu-library-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我正在从事一个项目 、该项目使用 CC2650 Launchpad 通过 BLE 将 Modbus"电表"连接到智能手机。

这里的问题是我没有找到可与 CC2650配合使用的 Modbus RTU C 库。

那么、有人能帮忙吗? 关于这一主题的任何资料都将非常有用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omar、

    TI 没有提供 MODBUS 示例、您必须自行实施或移植现有实施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、M-W

    感谢您的回答。

    此致