请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BOOST-CC2564MODA、 CC2564您好!
我将 BOOST-CC2564MODA 与 STM32L496一同用于 BT-BLE 解决方案。 我在某种程度上设法将 STM32 Bluetopia 栈中的 SPPLEDemo 示例移植到 STM32L496 MCU。
运行示例时遇到以下错误
Openstack()。
BSC_Initialize Failed (BSC_Initialize 失败):-4。
无法打开堆栈。
我的 UART 连接是4线
STM32L4 BOOST-CC2564MODA
TX ---- > RX
RX <---- TX
RTS ---- > CTS
CTS <---- RTS
在 IAR 项目预处理器选项中定义符号
STM32L496xx
DEBUG_ENABLED
USE_FULL_LL_DRIVER
_support_low_energy__
BOOST-CC256MODA 的绿色 LED 在供电时亮起、这表示我猜是正确的加电/初始化序列?
我阅读了许多有关此问题的文章、但不知道如何调试此问题?