This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:SPPDemo 和 SPPLEDemo 堆栈赢得#39;t START 在控制台上

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/684066/cc2564modn-sppdemo-and-sppledemo-stack-won-t-start-on-console

器件型号:CC2564MODN

大家好、

我正在使用  TI 提供的 API "CC256x STM32 Bluetopia SDK v4.2.1.0"对 STM32DiscoveryF4进行编程、但在通过 Keil v5.24a 对电路板进行编程后、无法在控制台上初始化堆栈。

我将 TTL-USB 适配器连接到 USART 2引脚 PA2 (TX)和 PA3 (RX)以及接地引脚。 为了使用 DiscoveryF4并在器件管理器(112500、8、n、1)上配置 COM 端口、我已经进行了所有必须执行的更改

"CC256x STM32 Bluetopia SDK v4.0.2.2"上的 SPPDemo 通过  COM 端口在我的 PC 上工作。 但 SPPLEDemo 不能用作另外两个。

刷写电路板时、我打开 COM 端口、重置电路板、然后出现:

"OpenSt"

如果有人遇到此问题并知道如何解决、请尽快告知 MW。 我正在进行我的最终学位项目。

此致、谢谢!!

Juanjo