请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 大家好、
由于 需要降低 BOM 成本、我的客户在不修改原始代码的情况下移除了外部32768晶体。
在他们的代码中、他们仍然使用外部晶体作为 OSC。
2.他们修改了省电定义的符号。
他们发现 、晶体初始化后、寄存器已按如下方式更新、外部32768晶体配置为 OSC。
但实际上、他们已经移除了32768晶体、如果客户不需要 PM2和 PM3模式、 那么他们当前在 PM1,主动,空闲模式下的使用是否存在风险? 非常感谢。