This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:BoosterPack LED 不工作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/729899/cc2650moda-boosterpack-led-not-working

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

你(们)好

我是新手、能够根据应用手册 SWRA534A 中 有关 CC2650 BoosterPack 的说明构建和调试"simple_peripheral"。 问题是 BoosterPack 上的 LED 无法正常工作、iphone 应用上没有 LED 服务。 问题:我是否应该能够使用 "simple_peripheral"程序与 cc2650 LaunchPad 附带的开箱即用示例一样打开/关闭 LED?

谢谢、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正确执行 GATT、则应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄

    如何正确执行 GATT、请提供一些指导或详细信息、我是一个新手、正在尝试学习。

    谢谢、Jack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您参考 SimpleLink Academy ProjectZero 中的 LED 服务、网址 为 dev.ti.com/.../