This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640F128 BQB 认证

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650RC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/727261/cc2640-cc2640f128-bqb-certification

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2650RC

您好!

我们的产品需要进行 BQB 认证。

我们的项目基于演示 cc2650rc、SDK 版本为2.02.01、

问题如下所示,即 LLVersNr:Reserved[7], 它意味着 BLE core_v4.1,而不是 v4.2,

因为 core_v4.1 BQB 认证将于2019年1月被接受、

是否有任何方法可以将双核版本更改为 v4.2。

在 TI wiki 上、2.2.x 表示 v4.2、这就是为什么我们的项目仍然是 V4.1版本。

希望得到您的帮助! 非常感谢。

BR

红轩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、弘轩、

    BLE Stack 2.2.1符合 BT 核心规范4.2。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VersNr=6表示 BLE4.0、VersNr=7表示 BLE4.1 VersNr=8表示 BLE4.2

    您说 BLE Stack 2.2.1符合 BT 核心规范4.2的要求、以及我如何更改此版本、
    我想这是在您的 BLE 堆栈中。

    BR
    红轩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、弘轩、

    请参阅此处:
    processors.wiki.ti.com/.../How_to_Certify_your_Bluetooth_product

    在这里:
    launchstudio.bluetooth.com/.../8930

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是如何更改 LLVersNr、而不是 ti 具有 v4.2 QDID。

    请参阅 l.h 中的以下函数 verNum return 7意味着支持 V4.1,而不是 v4.2。

    extern llStatus_t LL_ReadLocalVersionInfo( uint8 *verNum,
    uint16 * comId、
    uint16 *颠覆编号);

    如果您无法更改此 verNum、请告诉我。 我需要向认证机构发送确认消息。


    BR
    红轩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、弘轩、

    您能解释一下如何调用此函数吗? 您实际上不应该使用它、认证也不需要它。 不过、我已通知堆栈开发人员、以便他们可以检查返回值是否正确。

    无论采用哪种方式、您需要认证的信息均可在我之前提供的链接中找到。 如您所见、BLE Stack 2.2.1已获得 BT 4.2的正式认证。

    谢谢、
    Fredrik、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik:

    非常感谢您的帮助。 我不调用此函数、但我捕获了 Airlog、返回的 LL_version 如下所示

    控制软件包:LL_VERSION_IND
    LLVersNr:蓝牙核心规范4.1
    COMPID:Texas Instruments Inc.
    SubVersNr:0x0221

     我认为 SubVersNr:0x0221表示 SDK2.2.1? 对吗?

    BR

    红轩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、弘轩、

    好的、明白了。 有人会对此进行研究。 这对您的资质而言无论如何都不重要。 关键是我们的堆栈符合 BT 4.2规范、正如您在前面的 BT 列表中看到的那样。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik:

    谢谢、因为这个 l_version 会影响认证过程。 我需要有关是否可以修改 LL_VERSION 的消息。 如果 LL_VERSION 位于 ROM 中、请告诉我。

    此外,我亦已告知核证机关,以检查是否有 v4.2功能。

    BR
    红轩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红轩

    这对于认证过程不重要。 请通读我链接到的 wiki 文章、进一步了解如何进行认证。 请注意、堆栈支持所有4.2功能、但使用它们是可选的。

    谢谢、
    Fredrik