This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541EMK:引导需要哪些引脚

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2541EMK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/668411/cc2541emk-which-pins-are-needed-for-boot

器件型号:CC2541EMK
主题中讨论的其他器件:CC2541

我正在尝试在没有 smarttrf05的情况下启动 cc2541-em。 我连接了 VCC、GND 和 RST。

它似乎没有启动、实际上正在擦除闪存。 我需要其他哪些引脚来引导 cc2541内存板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否将 RST 引脚连接到 VCC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将 RST 设置为 VCC。

    在 smarttrf05上、J6上的 EM_RESET 为15。

    我将其连接到 J6 VCC 上的9

    它们在 P6上的 VCC 7外部连接3.3V 电压

    然后将外部 GND 连接到 P5上的 GND 19

    然后将 J5上的 UART_TX 9连接到外部 UART_RX

    我实际上没有使用 SMART rf05。 这就是所有相应的引脚、以及我是如何实现一切的。  这是在 swru210a 6.10 EM 连接器中发现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在 CC2541EMK 上运行了什么应用程序?如何判断它没有启动、实际上正在擦除闪存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用经过修改的简单观测器代码来扫描广播包并通过 UART 进行传递。 我已经在 smarttrf05板上对其进行了测试、它运行良好。 我每次通过某个东西时都会闪烁红色 LED。 我将尝试单独使用 cc2541 em、实际上我已经让它传递了几条消息、但大多数情况下似乎都不执行任何操作。 我将其放回智能射频05、但它不起作用。 我必须重新编程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我真正需要确定的是、cc2541 em 只需拉高 VCC、GND 和 RST 即可启动、如果您可以为我提供这些引脚、那么我可以确保我使用这些引脚。 或者根据我说过的引脚确认这些引脚正确... 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 CC2541EM 进行测试并使用 VCC/GND 为其供电。 它可以正常工作。 您是否使用电源为 CC2541EM 供电? 还是电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 很难将导线连接到小电路板上。 我直接焊接到我需要的位置。 它当时起了作用。