请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 你好!
我正在寻找可同时处理 A2DP 拉电流、A2DP 灌电流和 BLE 的双模蓝牙芯片。 我知道这不可能在 CC2564内全部运行、但该芯片支持我需要的所有配置文件。 我正在使用一个 STM32F4主机处理器进行开发、该处理器具有可用的库。 我已经阅读过一些有关 BLE 和 A2DP 的其他文章,答案是肯定的*(但主机处理器必须做更多的事情,因为 CC2564使用其内部处理器来协助 BLE 或 A2DP)。 BLE 连接在大多数情况下都相对空闲。
我还想同时运行 HFP 和 AVRCP。
以这种方式将 CC2564与 STM32F4搭配使用是否合理?
感谢您提供任何信息!