Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS、 CC2650、 CC2640R2F、 CC2640
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我使用 CC2650STK 进行 ADC 采样和数字信号处理。 我使用的方法是将传感器控制器任务与 BLE Project Zero 集成。 由于信号处理的存储器要求、我将 cc26xx_app.cmd 中的"#define FLASH_PAGE_LEN 0x1000"修改为"#define FLASH_PAGE_LEN 0x4000"。 否则、编译文件时会出现错误。
但是、当我使用断点来调试项目时、项目似乎可以在"BIOS_start();"之外运行。 然后、当我在 CCS 中暂停项目时、CCS 将返回"Can't find a source file at "/db/vtree/ademars/git_trees/avala-v/src/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c "、代码停止在"2a00 CMP R2、#0"或"D0FD" 波克 $C$L526"、如下图所示。
那么、如何进行修复、以便 BLE 项目可以正常运行。
我使用的软件和桌面开发:
CCS 8.1
TI ARM 编译器 v5.2.6
TI-RTOS 2.20.01.08
TI BLE SDK 2.2.1