This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:UART GATT 服务

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/716749/cc2650moda-uart-gatt-service

器件型号:CC2650MODA

您好!

CC2650MODA 能否支持 UART 服务6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E?

谢谢、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到 TI 示例支持这一点。 我建议您使用 SPP 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在哪里可以找到 SPP 示例?
    谢谢、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 github.com/.../cc2650lp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我下载了 github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/ble_examples-2.02.09.12存储库。 但 ble_examples-master.zip 文件不包含 cc2650lp 文件夹。 如何获取 cc2650lp 文件夹的副本?
    谢谢、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载 ble_examples-ble_examples-2.02.09.12.zip 并查看其中的 SPP 服务器/客户端示例。 随附我的下载内容以供您参考。

    e2e.ti.com/.../ble_5F00_examples_2D00_ble_5F00_examples_2D00_2.02.09.12.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我正在尝试构建 SPP_ble_server。
    当我尝试导入\examples\cc2650lp\SPP_ble_server 示例工程时、我收到此错误:
    错误:无法解释工程'CCS'的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。
    我使用的是 CCS 版本8.0.0.00016。
    如何修复此错误?
    谢谢、
    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用 CCS7.4来构建示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在使用 CCS 7.4.0.00015时仍然遇到相同的错误。
    错误:无法解释工程'CCS'的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。
    从 CCS File 菜单中、我选择 Import、Code Composer Studio、CCS Projects。 然后、我选择\examples\cc2650lp\SPP_ble_server\ccs 文件夹作为我的搜索目录。
    是否有其他方法可以将示例导入 CCS?
    谢谢、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装 ble_sdk_2_02_01_18并将 ble_examples-ble_examples-2.09.12解压缩到 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18。 然后、我可以使用 CCS 8.1在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650lp\SPP_ble_server 中导入 SPP_ble_server 项目、并顺利构建该项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我现在能够导入 SPP 服务器项目。 我遇到编译错误、无法找到 I2SCC26XX.h 文件。 我必须在包含选项中添加以下内容才能使其正常工作:
    ${SRC_EX}/util/audio_codec
    谢谢!
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这可以解决问题。