This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 扫描请求回调

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/715170/scan-request-callback

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

当简单外设接收到扫描请求时是否进行回调?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Calin、

    在 CC2650上、这是不可能的。 (如果您转向 CC26x2、则可能会出现这种情况。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Marie!

    但是,当我从简单外设发送广播时? 我希望在每次发送消息时更改广播数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calin、

    您可以按照《软件用户指南》中的说明更改广告数据、但最安全的方法是在更改数据之前禁用广告、然后重新启用它。

    扫描响应数据存储在单独的缓冲区中。