请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 您好!
在我们的项目中、CC2564在 SPP 服务器模式下使用、需要打开两个服务器端口(每个都有不同的 UUID)、这两个端口将与 Android 应用连接。
我们使用的 SDK 是 CC256x STM32 Bluetopia SDK v4.0.2.2。
我们尝试设置两个端口 MySPPDemo 参考 SDK 中提供的 SPPDemo、但无法找到有关如何为每个端口设置 UUID 的任何示例。
我们对函数"SPP_Register_SDP_Record"进行了一些研究、但 不知道如何填充第三个参数"SPP_SDP_Service_Record_t * SDPServiceRecord"。
请就此向我们提供您的指导吗?
非常感谢