This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:SmartRF Flash Programmer 2 v1.80在显示所有内部窗口时出现问题?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/783442/cc2652rb-smartrf-flash-programmer-2-v1-80-has-problem-showing-all-internal-windows

器件型号:CC2652RB

您好!

  当我打开 SmartRF Flash Programmer 2并最大化窗口大小时、Verify 选项卡不会显示全部。 如果我没有最大化窗口,“状态”选项卡不会显示全部。 当 SmartRF Flash Programmer 2最大化窗口尺寸时、我找到了"Verify (验证)"选项卡的解决方案、即我断开与"图像覆盖"的对接、然后再次对接。 但是、每次这样做都非常烦人。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克尔

    您能否分享您看到的内容的屏幕截图? 您是否还可以共享您使用的 Windows 版本、以及是否启用了屏幕缩放(100%缩放之外)?

    谢谢!

    TIABO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TIBO、

       我使用的是 Windows 10、未调整屏幕缩放。 我一直在使用 SmartRF Flash Programmer 2的早期版本、可以看到一切都没问题。 由于我正在使用 CC2652RB LP、我下载并安装了最新版本的 SmartRF 闪存编程器2。 当我打开时、所有内容都更大、但在下面显示所有内容时遇到问题。

    首先在窗口最大化模式下打开 SmartRF Flash Programmer 2:

    窗口最小化模式下的 SmartRF 闪存编程器2:


    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Markel:

    您是否使用具有不同缩放和分辨率的多个屏幕? 您的主显示屏是否是高分辨率显示屏? 您是否曾尝试调整已连接设备的大小和状态视图以为选项卡视图创建更多空间?

    此致、
    ELIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elin W、

    我使用的是14英寸 Lenovo 笔记本电脑。 我的主显示屏不是高分辨率。 正如我在第一个帖子"我断开"图像溢出"的连接、然后再次停靠"中提到的、解决了问题、但它很烦人。 这样做会增加停机时间。

    在以前版本的 SmartRF 闪存编程器2中、没有问题、我可以看到一切。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Markel:

    只有在分辨率设置很低时、我才会在我的计算机上看到此问题。 因此、如果您可以选择提高分辨率、这有助于解决问题。

    关于我问您是否尝试调整相邻视图的大小的原因、我认为在会话之间会记住这些设置、但情况并非如此。

    根据您的帖子、我想您想经常使用"图像覆盖"面板吗? 您是否曾尝试将其断开连接、或者这会导致更多的停机时间? 在会话之间将记住已对接或未对接状态。

    您是否尝试在"Verify"视图中滚动?

    此致、
    ELIN W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望 TI 在下一个版本中解决这个问题。 我将把这篇文章标记为"已回答"。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Markel:

    好的、感谢您的反馈。

    此致、
    ELIN