This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:如何将频率晶体 CC2650 24MHz 更改为1MHz

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/784681/ccs-cc2650-how-change-frequency-crystal-cc2650-24mhz-to-1mhz

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 HID 示例项目、我想将频率 CC2650从24MHz 更改为1MHz 或2MHz。 您能告诉我如何更改频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为你不能这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我在文件 appBLE.cfg 中看到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道是否要在文件 appBLE.cfg 中进行编辑。
    /*设置默认 CPU 频率*/
    bios.cpufreq.lo = 48000000;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Luong、

    您无法更改系统时钟的频率。

    此致、
    Fredrik