This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:与 IOS 配对失败、错误-14

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/884083/cc2564moda-pairing-with-ios-fails-with-error--14

器件型号:CC2564MODA
我正在开发一个应用程序、以获取有关 ANC (Apple 通知中心服务)特征的通知。  要访问 ANC 特征 、我们需要授权。  因此、我 通过调用函数 SendPairingRequest (ConnectionBD_ADDR、false)启动了配对;  
连接完成后。   
与 Android 设备的配对始终成功。 但 IOS 设备总是出现故障。  失败始终报告 API 调用 GAP_LE_Authentication_Response 、原因为-14、表示"正常工作"。
请查找随附的 Android 和 IOS 日志。
我已在广播数据中添加了 ANCS 服务 UUID 作为"HCI_LE_advertising_report_data_type_service_forcing_128_bit_service_UUID"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在帖子中看不到附加的日志。 您可以尝试重新连接吗? 您还在使用什么 MCU?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果您仍有此问题、请回答我的问题。 如果您有新问题、请发布新主题。  

    Jesu