This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564:A2DP 无法自动连接

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: CC256XQFNEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/881623/ccs-cc2564-a2dp-unable-to-auto-connect

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:CC256XQFNEM

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的论坛成员:
我正在研发 C2564 + Tiva A2DP 接收器。
我想问使用 A2DPDemo 将 A2DP 配对为接收模式。
让我来描述一下我的问题。
[尝试]
将命令放在终端上、如下所示、
1.灌电流
2. SetLocalName a3dpmsp430
3.查询
 等待直到出现查询索引列表
4. OpenRemoteStream 1.

[结果]
1.配对确认显示在我的 Android 上、然后点击是。
2. A2DP 配对成功完成、配对信息显示在我的 Android 设置应用程序上。
我的问题是什么、
每次我尝试执行上述[尝试]程序时、每次都会得到相同的[结果]。
[我的预期]
 我第一次尝试上述操作时、结果会显示为[结果]。
 第二次或以后、我预计不会继续配对、也不会显示确认。
Rds
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您的问题有点困惑。 可以根据您看到的结果来导出吗?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Vince,很抱歉我的解释不好。
    [我们的用途]
    我们希望实现从 Android 手机到(CC256XQFNEM 和 DK-TM4C129X)的 A2DP 自动连接。
    目标是在(CC256XQFNEM 和 DK-TM4C129X)的 Android 手机上播放音乐。
    在这种情况下、主器件是 Android 手机、从器件是(CC256XQFNEM 和 DK-TM4C129X)。
    [下面是我的步骤]
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_TI_Bluetooth_Stack_A2DPDemo_App 之后构建程序、
    在 PC 端子和(CC256XQFNEM 和 DK-TM4C129X)之间连接 USB 电缆。
    在(CC256XQFNEM 和 DK-TM4C129X)上运行 A2DPDemo
    1.在终端上运行[SINK ]命令。
    2.在终端上运行[SetLocalName xxxx]命令。
    3.在终端上运行[查询]命令。
     等待直到查询索引列表出现在终端上。
    4.在终端上运行[OpenRemoteStream x]命令。
    5.配对确认显示在我的 Android 上,然后点击“是”
    似乎已成功完成 A2DP 配对。
    在上面的情况下、我关闭(CC256XQFNEM 和 DK-TM4C129X)、然后打开、再次按照上面的步骤操作。
    相同的结果再次重复、
    我的预期结果是 Android 上没有配对确认信号、只打开音频流。
    此致、提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在重置时重新连接、您需要在连接后保存链接密钥。 请在此处查看:  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/691407?CC2564-A3DP-SPP-How-to-auto-connect-with-Smartphone-

    BR、

    Vince