This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:cc2564b cc2564c 芯片组检测

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/881492/cc2564c-cc2564b-cc2564c-chipset-detection

器件型号:CC2564C

您好、如何检测板载的 cc2564B 或 C 芯片组? 我应该发送 一个 HCI_COMMAND_OPLICE_READ_LOCAL 版本信息吗?芯片的回复是什么?

谢谢

弗洛伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛伦特

    通常、这是在您的软件中完成的、并针对特定版本进行编译。 引导时,您需要提供与平台相关的服务包(C 或 B)。 因此、我认为没有 HCI 命令来验证这一点。

    理论上、您可以尝试在器件上运行 B 服务包、然后如果堆栈无法打开、则尝试加载 C 服务包。 我认为这是浪费,因为您需要两个服务包占用内存。

    此致、
    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince 您好、我问这个问题的原因是、确切地说、无法知道哪个芯片版本是板载的、在生产级别没有设置选项字节、除了通过软件进行测试之外、没有其他方法。我有足够的空间同时运行任何服务包。

    那么、据您所知、绝对无法通过 HCI 命令获取芯片 ID?  

    我不是特别热衷于加载服务包以检查是否出现故障、是否会产生副作用?

    您可能还想到了其他任何可能的诀窍/解决方案?

    谢谢

    弗洛伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛伦特


    很抱歉、我错了。 已创建 HCI 命令以获取器件版本。

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands

    HCI_VS_GET_System_Status  

    使用此函数、您可以查看主要/次要软件版本、并通过以下方法确定其器件:  

    6.6.15 = CC256xA/NL5500L 产品,6.15 ROM 版本
    6.7.16 = CC256xB 产品,7.16 ROM 版本
    6.12.26 = CC256xC 产品,12.26 ROM 版本
    7.6.15 = WL127x 产品,6.15 ROM 版本
    10.6.15 = WL128x、6.15 ROM 版本
    11.8.32 = WL180x、WL183x、WLPG2.1或 WL185x 8.32 ROM 版本
    12.8.32 = WL187x - PG2.1或 PG2.2、8.32 ROM 版本
    12.10.28 = WL18xxQ - PG1.11、10.28 ROM 版本 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vince,好的,谢谢你,我会尽快尝试这个,让你知道骗子!!!!!

    弗洛伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vince 看起来都很好、可以检测 CC2564-C ROM 版本(尚未检查 CC2564B、但我认为它可以正常工作)。

    感谢你的帮助。

    干杯/佛罗伦萨