This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XQFNEM:用于 CAD PCB 布局的 BL6450CQRVMR 焊盘图案示例

Guru**** 2580955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/935030/cc256xqfnem-bl6450cqrvmr-land-pattern-example-for-cad-pcb-layout

器件型号:CC256XQFNEM

你(们)好

             BL6450CQRVMR 数据表中仅包含封装尺寸和外露散热焊盘尺寸,

                我找不到关于焊盘图案尺寸或示例的信息。

               我们需要为 PCB 布局设计芯片的 CAD 封装。  

               我们希望 您能提供建议 的焊盘图案尺寸。

谢谢

BR

赫琼

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6190473、

    您可以 在此处下载 CAD 文件

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seong

            非常感谢。

            我不知道如何下载,我单击了下载按钮(选择 CAD 格式和下载 ),但似乎没有发生任何事情。

            无响应。

             您能告诉我如何下载它吗?

    谢谢

    BR

    赫琼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赫军、

    您是否尝试使用其他 Internet 浏览器?  

    单击"选择 CAD 格式并下载"后、您应该会看到如下所示的页面。

    在这里、您可以根据所使用的 PCB 设计软件选择 CAD 格式、并下载符号/封装。

    BR、