This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:SysConfig 文件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2640R2F, CC2651R3, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1198708/cc2640r2f-sysconfig-file

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他部件:SysConfig、 CC2651R3、 CC2340R5

大家好、

下面的 E2E 主题提到、只要  添加了 SysConfig 文件、SysConfig 就可以支持 CC2640R2F。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/884488/sysconfig-support-for-cc2640r2f

根据我们的客户、SysConfig 中没有 c 代码文件。  在哪里可以找到此 文件? 为了使其正常工作、他需要将产品页面中的哪些文件添加到 SysConfig 中?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如您提到的主题中所述、SysConfig 仅处于 CC2640R2F 的预览模式。 它不允许生成 C 代码、因为这是针对 CC2642和其他器件完成的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您的回答。

    在哪里可以找到 E2E 主题中提到的 SysConfig 文件?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    很明显、当用于 CC2640R2时、SysConfig 不会生成任何代码、因此使用没有太大意义。

    如果客户需要 SysConfig 支持、请指导他们迁移到 CC2651R3或 CC2340R5。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    非常感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo