This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何添加 UART 协议(如 Xmodem 或 Ymodem)以稳定地传输数据

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1199693/cc2650-how-to-add-uart-protocol-like-xmodem-or-ymodem-to-stably-transmit-data

器件型号:CC2650

大家好、

我的客户使用 CC2650。 它们基于 NPI UART、可与外部器件传输数据。 现在、他们希望添加 UART 协议(如 Xmodem 或 Ymodem 等)以更稳定地传输数据。 是否有任何文档/建议或示例代码供其参考?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我相信客户已经发布了他们的问题: https://e2e.ti.com/f/1/t/1199509 

    按照建议、他们应该创建一个库来将传出/传入的 UART 字节转换为遵循 Xmodem 通信协议的数据包。  这不是 TI 开发的功能。

    此致、
    Ryan