This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:如何计算从特定广播设备传送到观察设备的总数据包数?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1220680/lp-cc2652r7-how-do-i-calculate-total-packets-delivered-from-a-particular-broadcaster-to-observer

器件型号:LP-CC2652R7
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

我一共有2个 LaunchPad、其中一个用作广播设备、另一个用作无连接 BLE 网络中的观察器。 我要计算从不同环境下的 Broadcaster Launchpad 到 Observer Launchpad 的成功接收的总数据包数。 是否可以存储此信息以及我需要使用哪些 API 来访问此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    没有特定的 API 来执行您所要求的操作。

    确保:

    -禁用重复筛选器(以便您可以接收来自所有器件的所有广播)=>这应该使用 SysConfig 完成

    -当您确定了您想要的广告主时,请使用您自己的计数器

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我不熟悉 BLE、所以您能建议我需要在哪个 API 下设置计数器以执行相同的操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设您正在使用 simple_central、我想您可以在"案例 SC_EVT_ADV_REPORT:"下完成此操作。

    此致、