This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:编码的 PHY S8和 S2选择

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1217798/cc2640r2f-coded-phy-s8-and-s2-selection

器件型号:CC2640R2F

我的阅读器使用的是 SDK 4.10.0.10

在编码 PHY 更新过程完成后、读取器和传感器将发送编码 PHY 12kbp'

我的问题是:

  1. 在更新过程完成后、是否可以以500kbps 的速率启动?
  2. 我可以通过调用 HCI_LE_SetPhyCmd (scConnHandle、0、HCI_PHY_CODED、HCI_PHY_CODED、 LL_PHY_OPT_S2);  
    1. 各方是否控制自己的编码 PHY TX (S =2或8)、并且无法协商?
    2. 阅读器是如何通知传感器以500kbps 的速率传输数据的?

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1.是的,您一定可以先从 S2 phy (500kbps)开始,然后在更新过程后切换到 S8 (125kbps)。  

    此命令在蓝牙规范中很详细 core_v5.3第7.8.9节: LE set Phy 命令

    它也存在于 SDK 的简单外设示例中的一项功能、其中 PHY 根据 RSSI 值发生变化、有关更多信息、请参阅中该函数 simple_peripheral.c 并调用 SimplePeripheral_processCmdCompleteEvt ()

    2.当您在一端更改 PHY 时,它会向另一端发送一个请求,以便在另一端也进行更改。

    希望这将对您有所帮助。

    此致、