This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2340、使用 UART 刻录固件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1213301/cc2640-cc2340-burn-firmware-using-uart

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

我们看到自己的形象有问题。 通过 UART 将映像烧录到 CC2340后、无法烧录另一个映像、需要使用快速入门指南中的"烧录空白器件"、在 CCS 下以默认配置烧录芯片、 绑定、以便用新映像刷写芯片。 我能知道我们哪里出了问题吗? 这是因为芯片处于预发布阶段吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaquan:

    我将查看此图、只是想确认这适用于的是 cc2340R5、而不是 cc2640。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用的是 CC2340R5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rogelio、您的调查如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaquan:

    我会检查 ccfg.permissions、如果不允许.allowchiperase 等一些权限、则您将无法通过引导加载程序刷写新映像。 我会首先检查一下、如果权限似乎正确、请让我继续调查。

    此致、

    Rogelio