"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
HII、
对于我们的应用、我们需要配置 CC2651R3SIPAT0MOUR 用于音频流。 基于 BT 4的耳机将连接到 CC2651R3SIPAT0MOUR。 我们曾尝试通过 SysConfig 对模块进行配置以实现自定义 BLE 设置、但并未了解我们如何对其进行配置
如何 通过 SysConfig 将 CC2651R3SIPAT0MOUR 配置为可发现模式。
谢谢。
Sreekanth
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HII、
对于我们的应用、我们需要配置 CC2651R3SIPAT0MOUR 用于音频流。 基于 BT 4的耳机将连接到 CC2651R3SIPAT0MOUR。 我们曾尝试通过 SysConfig 对模块进行配置以实现自定义 BLE 设置、但并未了解我们如何对其进行配置
如何 通过 SysConfig 将 CC2651R3SIPAT0MOUR 配置为可发现模式。
谢谢。
Sreekanth
您好、Sreekanth、
您似乎之前在论坛上提出过类似的问题:
请遵循其中提供的指南。
通常、音频应用相当先进、需要更多的 SysConfig 配置。
此致、
您好、Clement、
我想我的问题不清楚。
我们参考的示例是音频回声、它将接收 PCM 数据并回送至硬件。 由于我们的应用需要通过 BT 来实现无线耳机的音频流、我认为我们需要 创建通过 BT 进行音频传输的配置文件。
我当时正在尝试为音频配置文件配置 CC2651R3SIPAT0MOUR、但无法了解如何创建 BT 配置文件、以发现 BT 耳机并与 BT 耳机配对。
如果有任何文档可用于生成/创建音频配置文件、这将非常有用。
谢谢。
Sreekanth