This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:CC2651R3SIPAT0MOUR -音频流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1201412/cc2651r3sipa-cc2651r3sipat0mour---audio-streaming

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: CC2642R

您好!

我们正在为我们的一个客户开发一种 BT 产品。 该设备应支持通过 BT 进行音频流式传输、我们的设备应能与 OTS 耳机(BT 4.0/4.1/4.2)配对、并能流式传输音频。

BT 模块还应为 PCM5101APW 的音频输出提供 I2S。  

1. CC2651R3SIPAT0MOUR 是否支持音频流?

2. CC2651R3SIPAT0MOUR 是否支持 BT 4.0/4.1/4.2的音频流?

3.有多少 GPIO 中断是可用的。 我们的设计需要14个 GPIO 中断

4、音频文件将存储在 SD 卡中,CC2651R3SIPAT0MOUR 支持 SD 卡通过数据和命令行读取。

谢谢。

Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreekanth、

    感谢您与我们联系。 我们将查看您的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1-是的、CC2651R3SIPAT0MOUR 应支持音频流。 您可以参考 SimpleLink 音频插件中提供的软件示例(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AFfZCYCdhZoqa2UTNzEQxg__com.ti.SIMPLELINK_AUDIO_PLUGIN__RW99gST__LATEST)。 示例适用于 CC2642R 器件、但应可轻松移植到 CC2651R3SIPA

    2-是(请参考上一个答案)

    CC2651R3SIPA 有32个 GPIO。 您可以参阅此处的产品页面: https://www.ti.com/product/CC2651R3SIPA

    有软件示例展示了 SDK 中可用的 SD 卡接口(请参阅 \examples\rtos\LP_CC2651R3SIPA\drivers\sdraw)。 如果需要、可在此处下载 SDK: https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

    user3629424 说:
    蓝牙模块还应该具有 I2S 用于 PCM5101APW 的音频输出。  [/报价]

    CC2651R3SIPA 确实有 I2S 接口。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clement。

    这些 示例是支持 MP3文件还是我们需要使用 MP3解码器库。

    谢谢。

    Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC26x2/CC26x1器件支持 MP3、AAC-LC 和 LC3编解码器。 但是、它们不是由 TI 提供。

    我可以将您与我们合作使用的第三方联系起来。 他们可以提供请求的编解码器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第三方库是免费的、或者我们是否需要支付任何许可费用。 我们需要通过 I2S 播放音频和通过 BT 播放音频流。

    谢谢。

    Sreekanth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提到过的第三方库是免费的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试如图1所示导入音频插件示例项目、但如图2所示出现错误。

    图1.

    图2.

    此外、在 CCS 中的 SDK 软件包信息下、我们会看到其中一些软件包未安装、不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请打开一个新主题来讨论此问题。

    谢谢。此致、