This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2340、PTM 支持

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1206097/cc2640-cc2340-ptm-support

器件型号:CC2640
"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件

我们在 CC2340上推出了此固件。 然而、由于6.40 SDK 的文档仍然显示不支持 PTM/DTM、您能否详细介绍如何启用 PTM 模式(由引脚或 UART 触发?) 意味着什么吗?

检测到 PTM 模式已开启后、我们可以尝试在操作系统端集成 CC2640的 PTM 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaquan:

    感谢您与我们联系、

    为了帮助您解决这个问题、请确保您使用的是 SDK 6.40并 为 CC2340器件选择示例 based_ble_pTM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 SDK 6.40、并且它已经加载到芯片中、我们只是为了检查如何启用 PTM 模式、因为没有文档对此提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaquan:

    要将 PTM 添加到您的项目中、请执行以下步骤:

    1. 打开 SysConfig 文件(双击您的.sysconfig 文件)

    2. 打开 BLE 选项卡并进入 Advanced Settings

    3. 选中 PTM 复选框

    这是启用 PTM 所需的唯一配置、因为选中 PTM 框会自动将启用 iCall 的最大任务数增加到4。 如果要启用 NPI 数据包流控制、可在 NPI 面板中完成此操作。 启用 PTM 时的默认设置如下图所示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们 参考了下面的 CC2640开发链接、其中提到我们可以"通过 HCI_EXT_EnablePTMCmd() 供应商特定 HCI 命令"进入 PTM 模式。 但我们没有看到有关 CC2340的类似文档。 您能否说明一下我们在使用2340时如何进入 PTM 模式?

    定义应用程序行为- 适用于 BLE-Stack 3.x.x 3.03.03.00文档的 SimpleLink CC2640R2 SDK 用户指南 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaquan:

    我正在考虑 CC2340Rx 文档的反馈、它很快就会更新。 此外,我建议您使用最近发布的 SDK 版本:6_41_00_09。

    关于启用 PTM 的命令,我们为 CC2340保留了相同的函数: HCI_EXT_EnablePTMCmd ()。 您无法在 basic_ble 示例中激活 PTM 模式、必须使用 basic_ble_PTM 一个来激活。

    此致、