您好!
在我使用 CC2640R2 Launchpad 的项目中、我在 simpleperipheral.c 项目上编写了一个程序、该程序可在20秒的时间内在 ISRC 引脚上产生2uA 的电流并持续3秒、 在这3秒内读取 ADC 值一次并通过蓝牙将该 ADC 值发送至手机。 我使用 SimplePeripheral_performance_PeriodicTask 属性来执行这项操作。 我已经知道使用此函数可以省电。
将程序刷入芯片后、我将可调电源电压3V 送入3V3输入上的 LaunchPad。 因此、在20秒周期的运行阶段(在电流产生的部分、ADC 读取和蓝牙处于活动状态)、电源产生62mA 电流、而在剩余的17秒内消耗57mA 电流。
在设计我自己的自定义卡之前、我想了解这些值是否正常。 我的定制卡将由小型纽扣电池供电。 使用我提到的这些值、不幸的是、我的产品的寿命将非常短。 因为数据表中给出的电流消耗值比这些值低得多。 电流消耗值是否很高、因为我们正在使用 Launchpad? 为了进行粗略估算、在按照数据表中的建议设计定制电路板的布局之后、预计电流消耗值是多少?
此致、