This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:CC2640R2 Launchpad 电流消耗

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1247134/launchxl-cc2640r2-cc2640r2-launchpad-current-consumption

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!
在我使用 CC2640R2 Launchpad 的项目中、我在 simpleperipheral.c 项目上编写了一个程序、该程序可在20秒的时间内在 ISRC 引脚上产生2uA 的电流并持续3秒、 在这3秒内读取 ADC 值一次并通过蓝牙将该 ADC 值发送至手机。 我使用 SimplePeripheral_performance_PeriodicTask 属性来执行这项操作。 我已经知道使用此函数可以省电。
将程序刷入芯片后、我将可调电源电压3V 送入3V3输入上的 LaunchPad。 因此、在20秒周期的运行阶段(在电流产生的部分、ADC 读取和蓝牙处于活动状态)、电源产生62mA 电流、而在剩余的17秒内消耗57mA 电流。
在设计我自己的自定义卡之前、我想了解这些值是否正常。 我的定制卡将由小型纽扣电池供电。 使用我提到的这些值、不幸的是、我的产品的寿命将非常短。 因为数据表中给出的电流消耗值比这些值低得多。 电流消耗值是否很高、因为我们正在使用 Launchpad? 为了进行粗略估算、在按照数据表中的建议设计定制电路板的布局之后、预计电流消耗值是多少?
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riza:

    要减少功耗、可以将 txPower 设置为较低的值。 您还可以通过增加广播间隔来延长广播之间的时间。 您还可以在更少的通道上进行广播、这也会降低功耗。 这些更改可能会影响找到广告的容易程度。 扫描和广告 SLA 包含有关更改这些参数如何影响广告行为的信息。

    还要确保禁用所有消耗大量功率的显示功能、LED 等。

    最后在测试期间、您必须确保代码自由运行(即没有调试/JTAG 干扰/使用)、这可以解释额外的电流消耗。  

    希望这对您有所帮助、

    此致