This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何激活深度睡眠模式

Guru**** 1227310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1250132/cc2340r5-how-to-activate-deep-sleep-mode

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

我如何在 CC2340R5中激活深度睡眠模式。 您能否为我提供激活深度睡眠模式的示例代码。 唤醒示例代码。 我在 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_10_00_35中未找到任何示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!  

    对于 CC2340R5、深度睡眠模式是一种系统 CPU 模式、由 TI 电源驱动器 API 管理、不能直接操作。 深度睡眠模式与待机模式等效、可以通过以下定义激活和唤醒(在 PowerCC23X0.h 中):  

    /*!<电源事件:设备正在进入待机休眠状态*/
    #define PowerLPF3_ENTERING_STANDBY (1 << 0)

    /*!<电源事件:设备从待机休眠状态唤醒*/
    #define PowerLPF3_WAKE_STANDBY (1 << 2)

    您还可以进入 sysconfig 文件获取示例、并在 TI 驱动程序电源下、将电源策略设置为"PowerCC23X0_standbyPolicy"。  

    此致!  

    大卫