This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:输入时钟频率最小值最大值

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1253002/cc2652r-input-clock-frequency-min-max

器件型号:CC2652R

Hellot 团队、

在数据表中、输入时钟规格 典型值为48MHz 和32.768kHz。 有任何 MIN MAX 值吗?

此致、

桑原启