This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:外设+中央

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1352048/cc2340r5-peripheral-central

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

我正在使用 CC2340R5微控制器开发低功耗蓝牙应用。 应用程序具有两种角色:作为外设、将数据发送到移动应用程序;作为中央设备、连接到另一个外设、以从特征读取值。

外设函数已经很好地工作了。 我根据 SDK 中提供的示例开发了该应用程序。

我想向社区提出一个例子、说明这两种功能的实现情况。 由于我是第一次使用此微控制器和 SDK、因此我不熟悉这些功能、因此也没有起点。

如果有人可以分享一个示例、其中 CC2340R5同时用作外设和中央设备、那将非常好。 在我首次探索这些功能时、这对我非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 basic_ble 示例能够在中央模式和外设模式下运行。 通过 SysConfig GUI、您可以选择角色并可以选择多角色配置。 完成此操作后、工程将能够扫描、广播、接受连接和启动连接。 我强烈建议在向项目中添加中央功能时参考此示例。

    此致、

    1月