请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 您好
我在待机模式下需要看门狗计时器示例代码支持。
看门狗计时器应在待机模式下工作。
谢谢。此致、
N·马纳塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 CC23xx 上、看门狗继续使用待机模式下的32kHz 时钟进行勾选。
SDK 中提供了一个看门狗示例:\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\drivers\watchdog
API 参考可在以下位置找到: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/7.40.00.64/exports/docs/drivers/doxygen/html/_watchdog_8h.html
我希望这将有所帮助、
此致、