请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5-Q1 主题中讨论的其他器件:CC2340R5
您好!
CC2340R5具有单端射频输出、以及一个由3个元件组成的匹配网络、其中包括一个并联电容器、一个串联电感器和一个并联电容器。 这三个元件将器件阻抗转换为50 Ω。

您能告诉我 CC2340R5上 ANT 引脚的源阻抗值是多少吗? 我们将使用它来调整射频无源匹配、以获得最大 BLE Tx 功率、谢谢。