Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 UNIFLASH
请告诉我是否遗漏了一些基本知识、但我感到惊讶的是、目前还没有使用 CSS 12.5的设置允许对保留了 MCU 引导分区的基本 BLE OAD 片上项目进行编译、下载和调试、 或用于在适当的入口点向目标应用程序中发送数据。 我们偶然发现的唯一建议过程是通过调试按钮加载映像、接受发生的下载错误、然后手动启动目标配置、连接到目标、然后使用内存浏览器和寄存器视图手动校正 PC、SP、 设置向量表基地址。
真的吗? 有人给我一个真实脚本、SysConfig 设置或 GEL 文件的提示,通过一次单击下载来处理此问题,从而在 main ()处正确停止,这样调试周期就合理且自动化了。
对于该处理器、我们花费了比任何其他 CC26xx 项目更多的时间升级工具、SDK 和重构代码(并扔掉硬件- REV A)、并且仍然在一些棘手难题中结束。
任何人都有一些新的想法或计划,何时这将被修复? 如果 IAR 对 CC2340R5的支持已经解决了这个问题、是否有人会提示音?
现在正到了我们可能也只使用 UNIFLASH 对映像进行编程并查看它是否起作用的地步。。。 忘记断点、监视窗口、寄存器检查等。
请提供指导或链接。
谢谢。