This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:DMM BLE + Thread

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SYSBIOS, CC1352P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1322921/cc2652r-dmm-ble-thread

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:SysConfigSysBIOSCC1352P7

您好!

我正在尝试创建一个可以使用 BLE 和 Thread 的 DMM。 我按照 DMM (DMM 集成)的说明操作、但不起作用。 示例可以正常工作、但未运行 openthread (它们运行 TI 15.4和 BLE)。 由于库的原因、我一在 SysConfig 下启用 DMM、项目就不会构建(我确实在项目属性中包含了所有内容)。 例如、出现以下错误:

描述资源路径位置类型
未解析符号 ti_sysbios_KNL_Task_self__E、首先在 C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/dmm/lib/ticlang/m4f/dmmlib.a 中引用 DOOR_LOCK_LP_CC1352P7_4_tirtos7_ticlang C/C++问题

不过、无论如何、这是很多误差中的一个。 我知道 BLE + Thread 是可行的、因为我在 "C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23\source\ti\dmm\apps\dmm_them_thermoterm_remote_display"下找到了一个示例、但通过此处的源代码和一些演示图片、无法在 CCS 事件中导入此示例。

此邮件的目的是希望获得一些帮助来构建此项目!

谢谢!

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    DMM 集成 SimpleLink Academy 实验室仅作为模板、肯定不会适合所有 SDK 堆栈 DMM 解决方案选项。   需要进行进一步修改、例如更改"Project Properties"->"CCS Build"->"Arm Linker"->"File Search Path"和"Project Properties"->"CCS Build"->"Arm Compiler"->"Include Options/Predefined Symbols"(还有其他内容)。  这是基于先前经验的高级开发任务。

     sources\ti\dmm\apps\dmm_thread_Thermoster_remote_display 文件夹是 特定内部开发调查的来源的一部分。 没有与此资源关联的 CCS/IAR 项目、计划在下一版本的 SDK 中删除此文件夹。  对于这种情况造成的混淆、我深表歉意、但它不能用于您的目的/需求。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我已经在属性部分进行了更改、但我不知道为什么它不起作用。

    不管怎样、如果您告诉我该项目将在下一个 SDK 中删除、这意味着 BLE + Openthread DMM 是一个失败原因。 我偶然发现这个例子, 我被炒作,但我会找到另一种方式做我需要做的。 我只是将我的全部内容转换为蓝牙、而不是使用 DMM、这可能会更容易。