This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:是否有可用于接收来自其他 BLE 堆栈的通知的 CC2652示例?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1313704/lp-cc2652rb-is-there-a-example-for-cc2652-that-can-be-used-for-receiving-the-notification-from-other-ble-stack

器件型号:LP-CC2652RB

大家好、

我最近使用最新 SDK 中的 simple_central 示例从另一个板读取特征。 我在 simple_central 代码中看到了 GATT 读取函数。 我想知道是否有示例可以用来接收来自 外设板的通知?

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    感谢您的联系。

    我建议几件事:

    1. 您是否验证外设是否正确发送了通知? 要对此进行验证、您可以使用蓝牙监听器(如果您手头有的话)或使用 TI SimpleLink 应用程序(启用通知)。 为了再次检查外设侧、不要忘记向特征添加 GATT_PROP_NOTIFY 以启用通知(在配置文件属性内部)。
    2. 对于该示例、我建议您查看 simple_serial_socket_client。 在这里、为了接收传入数据、客户端必须启用通知。 为此、SimpleStreamClient_enableNotifications()可以使用 API 在给定连接句柄的情况下启用通知。 主题中包含一些可能也很有用的信息。

    希望它有所帮助、

    大卫。