This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5使用 VDDS=1.8V 时是否存在风险?

Guru**** 2563430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1312389/cc2340r5-cc2340r5-are-there-any-risks-in-using-vdds-1-8v

器件型号:CC2340R5

您好、TI!

附件 TI 审查和原理图。 以下是检讨的第二点。 使用 VSD=1.8V 是否存在任何风险? 我们是否应该更改原理图设计?

谢谢。

e2e.ti.com/.../Tracker_5F00_BLE_5F00_SCH.pdfe2e.ti.com/.../Wistron_5F00_design_5F00_review_2D00_20231218.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢咨询。 我直接通过电子邮件回复。

    为了其他人的利益,答复如下。

    不存在在1.8V 电压下运行器件的风险–其建议运行条件规定了使用低压降稳压器(GLDO)运行时的 VDDS 电压为1.71至3.8V。 如果您打算在1.8V 的持续电压下运行、则可以移除电感器 BL1并保持直流/直流引脚断开。

    但是、正如您从数据表的表8.9可以看出、与直流/直流稳压器相比、使用 GLDO 的操作会消耗更多的电量。

    有关电压稳压器操作的更多详细信息、请参阅 CC23xx SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册的第14.2.2节

    希望这对您有所帮助。

    拉斐尔